请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 大家好、
你好。
我们的客户提出以下问题、我们希望您能帮助我们:
"参阅数据表文档 SPNS162C 修订版 C (2012年4月–2015年4月修订):
在我们的设计中、我们使用表4-28中定义的 I2C 接口。
表5.8中的通用 I/O 电气特性指定了最大0.8V 的逻辑低输入电压(VIL)。
但是、数据表在第7.9.1节中声称 I2C 总线符合飞利浦 I2C 总线规范 v2.1。 (文档编号:9398 393 40011)。
飞利浦 I2C 总线规范,表4指定 MAX 0.3*VDD 的逻辑低输入电压。 (VDD = 3.3V -> 0.99V)。
TMS570器件(修订版 C 和修订版 D)是否具有符合飞利浦 I2C 规范或仅符合通用 I/O 特性的 I2C 逻辑低输入电压、例如0.8V 或0.99V?
背景:我们在设计中使用隔离器、其中 I2C 总线的阈值电压恰好在0.8V 至0.99V 之间的灰色区域、因此我们希望对此进行一些澄清。"
谢谢、此致、
艺术