This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:是否要对 MSP-EXP432P401R 进行编程?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2640R2F, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1037850/simplelink-msp432-sdk-programming-the-msp-exp432p401r

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP430-FLASHERCC2640R2FMSP432E401Y

您好!

我能够  使用 CCS 将开箱即用演示示示示例程序编程到 MSP-EXP432P401R 中。  我是否需要将.out 文件转换为十六进制或二进制文件以便使用工具进行编程? 我使用哪种编程工具是 Uniflash 或 MSP430-Flaser?

另一个问题。 我可以使用 MSP-EXP432P401R 的 JTAG 电路 对另一个 MSP430目标板或定制板进行编程吗?

-kel

经过编辑的帖子:我刚刚了解到 MSP432已停产。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    MSP432P 器件目前仅提供有限的支持。 要回答非 MSP432-P 特定问题、建议使用 Uniflash 进行编程。 MSP430闪存器已组合到 Uniflash 中、不再受主动支持。 您需要加载二进制文件、在这里可以找到进一步的指令[链接]。 此外、这是 Uniflash 快速入门指南[链接]。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王乌里卡:

    只是另外一个问题。 我计划  将 SimpleLink SDK 蓝牙插件与  MSP-EXP432P401R 和 CC2640R2F 结合使用。 由于 MSP432P 已停产、因此不再适合这样做。 是否有计划使用 SimpleLink SDK 蓝牙插件来支持其他 MSP MCU?

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    我不确定有关此插件的任何具体计划。 您可以在 E2E 蓝牙论坛[链接]中提问。 但是、我在"支持的硬件和产品"部分中看到、该插件支持 MSP432E401Y [链接]、不会停产。

    谢谢、

    王国新