This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:设置 PWM 周期时遇到问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1037698/tm4c123gh6pm-having-trouble-setting-pwm-period

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我正在尝试使 LED 闪烁1秒 PWM。 但是、无论我在 PWMGenPeriodSet 和 PWMPulseWidthSet 中写入什么、LED 都会持续亮起、而不会熄灭。 代码如下。 请帮助我真正需要它。 提前感谢。

#include
#include
#include
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include
#include "driverlib/timer.h"
#include "driverlib/pwm.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/adc.h"
#include "driverlib/debug.h"


int main (空)

SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_4|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHz|SYSCTL_OSC_MAIN);

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);  
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_PWM1);

SysCtlPWMClockSet (SYSCTL_PWMDIV_1);

HWREG (GPIO_PORTF_BASE + GPIO_LO_LOCK)= GPIO_LOCK_KEY;
HWREG (GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_CR)= 0x01;

GPIOPinConfigure (GPIO_PF1_M1PWM5);
GPIOPinConfigure (GPIO_PF2_M1PWM6);
GPIOPinConfigure (GPIO_PF3_M1PWM7);

GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);

PWMGenConfigure (PWM1_base、PWM_GEN_2、PWM_GEN_MODE_DOWN|PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);  
PWMGenConfigure (PWM1_base、PWM_GEN_3、PWM_GEN_MODE_DOWN|PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);  

PWMGenPeriodSet (PWM1_base、PWM_GEN_2、16000000);
PWMGenPeriodSet (PWM1_base、PWM_GEN_3、16000000);

PWMPulseWidthSet (PWM1_base、PWM_OUT_5、8000000);
PWMPulseWidthSet (PWM1_base、PWM_OUT_68000000);
PWMPulseWidthSet (PWM1_base、PWM_OUT_7、8000000);

PWMGenEnable (PWM1_base、PWM_GEN_2);
PWMGenEnable (PWM1_base、PWM_GEN_3);

PWMOutputState (PWM1_base、(PWM_OUT_5_bit|PWM_OUT_6_bit|PWM_OUT_7_bit)、true);  


while (1)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到了。 计时器只有16位、因此可以在 PWMGenPeriod 集中输入的最大值、因此 PWMPulseWidthSet 为65、535。 LED 将以毫秒为单位打开和关闭。 为了增加周期、您可以增加系统时钟和 PWM 时钟的时钟 DIV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zahid、

    很高兴您能找到问题、并感谢您分享解释、因为其他社区成员可能会认为这在未来很有用。

    顺便说一下、在 TivaWare 2.2.0.295中、如果 您需要解锁 PF0等 GPIO、我们有一个 API、GPIOUnlockPin。

    此致、

    Ralph Jacobi