This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:将 FreeRTOS 从 TMS570ls31x 变体移植到其他变体、该变体在 halcogen 上具有 FreeRTOS 支持

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1037768/tms570ls3137-porting-freertos-from-a-tms570ls31x-variant-which-has-the-freertos-support-on-halcogen-to-others

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LS3135

大家好、在 halcogen 中、有两个型号的 ls31x 支持 FreeRTOS。 我想将这些变体中的 FreeRTOS 移植到 ls31x USBSTICK。

首先、我必须为支持的版本创建一个项目以创建所需的 FreeRTOS 输出、然后为目标变体创建另一个 halcogen 项目。

在中断处理等设置很少之后 最后、需要组织存储器布局以定义链接器上的内核空间。

如何为不受支持的变体找到有效的内存布局方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FreeRTOS 支持的变体的链接器文件似乎也与不支持的变体兼容。 我刚才复制粘贴了、没有构建错误。 这是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570LS31x USB 记忆棒和 HDK 均使用 TMS570LS3137ZWT。 您可以在 USB 记忆棒和 HDK 上运行 FreeRTOS 示例代码、而不会出现任何问题。

    TMS570LS3135与 LS3137相同、只是 LS3135没有 EMAC 模块、