我们将 MSP432E401Y 与 GPS 模块连接。 我们需要定期将 RTC 时钟与 GPS (GPS PPS 中断)同步至毫秒分辨率。 我们将 RTC 配置 为 RTC 日历模式。 根据外设驱动程序库用户指南、我们 可以使用 HibernateRTCSSGet ()获取亚秒计数器值、 使用 HibernateCalendarSet (&rtcNow) 将时间设置为秒分辨率。 我们希望将 亚秒计数器值重置为0、但 在 外设驱动程序库用户 指南中找不到任何 API 来执行此操作。 我的问题是:
1) 1)亚秒计数器驱动 RTC 日历秒计数器、还是 同步?
2) 2)如何重置 亚秒计数器值?
谢谢