Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 您好!
我们将 MISRA-C 与 TM4C123GH6PM 搭配使用、得到的结果是
#1376-D (MISRA-C:2004 1.1/R)确保启用严格 ANSI C 模式(-ps)
警告。
它的含义是什么? 以及 如何解决警告。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
您好!
我们将 MISRA-C 与 TM4C123GH6PM 搭配使用、得到的结果是
#1376-D (MISRA-C:2004 1.1/R)确保启用严格 ANSI C 模式(-ps)
警告。
它的含义是什么? 以及 如何解决警告。
这意味着您不使用编译器选项--strict_ansi (或简称-ps)进行编译。 使用此选项进行编译是 MISRA 要求。 要了解有关此选项的更多信息、 请在 TI ARM 编译器手册中搜索 标题为 严格 ANSI 模式和宽松 ANSI 模式的子章节。
谢谢、此致、
乔治