请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 大家好、团队成员
我们将使用 sci4在终端上打印系统运行状态。 我们总共有3种设置。 2个设置工作正常。 另一个1设置在拔下并重新插入电缆时、我们始终会收到溢出错误。 一旦溢出发生、系统无法正常工作、请在 UART 中发生溢出错误时提供解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员
我们将使用 sci4在终端上打印系统运行状态。 我们总共有3种设置。 2个设置工作正常。 另一个1设置在拔下并重新插入电缆时、我们始终会收到溢出错误。 一旦溢出发生、系统无法正常工作、请在 UART 中发生溢出错误时提供解决方案。