This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:向工程添加计数器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1037495/msp432e401y-add-a-counter-to-a-project

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好、论坛、

项目分频器包含时钟。 我使用 SysConfig 编辑器操作给定的.syscfg 文件。 但只有计时器。

但在 SPRUEX3V 中、第5.2章是关于时钟的。 是否应手动添加时钟?

第5.3章介绍了计时器模块。 SysConfig 编辑器中提供了计时器。

在 simpleLink 示例 timerLed 中、使用计时器来切换 LED。 一个计数器引起 Swi (软件中断)。

我可以将计时器模块用于我的项目、但我有兴趣了解何时更好地使用时钟以及如何实现它。

此致

Guenther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenther、

    SysConfig 的时钟部分围绕设置 MCU 或其外设运行所需的时钟。 例如、计时器或 ADC 模块需要时钟才能运行。 哪个时钟和频率取决于您的应用及其需求。  

    最好安装计时器模块、以便对项目中的内容进行计数。  

    此特定器件的可用 SysConfig 配置受到限制、假设用户是独立于 SysConfig 设置设置来设置时钟。 查看 MSP430E4 SDK 中的 DriverLib 示例可以获得更好的服务: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHuMXn0JNAfhu2ng-3xZzg__J4.hfJy__LATEST