This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:关于 ESM1.46、ESM1.47和 ESM3.9

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1037067/tms570lc4357-ep-regarding-esm1-46-esm1-47-and-esm3-9

器件型号:TMS570LC4357-EP

您好!

这是有关 ESM1.46、ESM1.47和 ESM3.9通知的问题。(ESM1.46:ESM Group1 Channel46)
我们现在在评估板上测试 TMS570 MCU 的 ESM 功能。

我已经阅读了 SPNU563A 的2.2.3.2节、但我无法理解生成 ESM1.46、ESM1.47和 ESM3.9的技术。

要验证 ESM1.46、ESM1.47和 ESM3.9的通知、请告诉我生成 ESM1.46、ESM1.47和 ESM3.9的技术。

谢谢、

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    很抱歉我的终点延误了、但我现在将此事发送给能够为您提供帮助的合适工程师。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    我不知道如何将1位或2位 ECC 错误注入数据缓存或指令缓存中的数据。