请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357-EP 您好!
这是有关 ESM1.46、ESM1.47和 ESM3.9通知的问题。(ESM1.46:ESM Group1 Channel46)
我们现在在评估板上测试 TMS570 MCU 的 ESM 功能。
我已经阅读了 SPNU563A 的2.2.3.2节、但我无法理解生成 ESM1.46、ESM1.47和 ESM3.9的技术。
要验证 ESM1.46、ESM1.47和 ESM3.9的通知、请告诉我生成 ESM1.46、ESM1.47和 ESM3.9的技术。
谢谢、
好的