This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:通过以太网实现板对板通信

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1034968/msp432e401y-board-to-board-communication-via-ethernet

器件型号:MSP432E401Y

我不熟悉这个板,我需要帮助从一个设备到另一个设备的以太网数据传输,我在这个论坛中看到了大部分相关的讨论,但我没有发现任何有用的东西。。。。。 并且还尝试了示例代码(我只需要非 RTOS 代码 ),但它们并不有用,而且我无法理解如何使通信成为可能..... 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们没有具体的示例说明您需要什么、但您可以从这些不同的资源中获取部件、使其正常工作。

    除了特定器件的示例代码外、我们还提供了一些 SimpleLink Academy 资源、用于进一步说明以太网连接。 我看到我们的示例是连接到互联网而不是另一个器件、因此在连接到另一个器件时会有差异。 参考手册第15章介绍了以太网控制器、第15.3.4节介绍了 TX/RX 控制器、如果您想发送和接收数据、这可能会很有帮助。  

    其他可能有用的示例包括 基于以太网的 I/O 控制TCPEchoTCPEchotls

    是否可以使用不同的连接类型(例如 UART)来满足您的需求、或者连接是否需要完全以太网?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    [报价 userid="452230" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1034968/msp432e401y-board-to-board-communication-via-ethernet/3827019 #3827019"]是否可以使用不同的连接类型(例如 UART)来满足您的需求或连接是否需要完全以太网?

    否 bro,我的 msp432e401y 只能通过 以太网接收和发送命令(如传递消息)... 如果我知道如何发送和接收消息、将会非常有帮助  

    感谢您的回复、

    我将介绍第15章,我将向您介绍... 感谢您提供的资源。

    此致、

    CATA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、  

    示例中是否有任何代码可通过以太网发送消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的所有示例都使用以太网连接到互联网并发送消息。 我们的 IwIP 以太网代码可能很有用,可在此处 的 Ethernet.c 中找到。  此处 的 TCPEcho 示例也可以找到 TCP 回波。我们的以太网通常用于连接互联网、因此我们的示例仅限于该用例。  

    此致、

    Luke