我不熟悉这个板,我需要帮助从一个设备到另一个设备的以太网数据传输,我在这个论坛中看到了大部分相关的讨论,但我没有发现任何有用的东西。。。。。 并且还尝试了示例代码(我只需要非 RTOS 代码 ),但它们并不有用,而且我无法理解如何使通信成为可能..... 请帮帮我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不熟悉这个板,我需要帮助从一个设备到另一个设备的以太网数据传输,我在这个论坛中看到了大部分相关的讨论,但我没有发现任何有用的东西。。。。。 并且还尝试了示例代码(我只需要非 RTOS 代码 ),但它们并不有用,而且我无法理解如何使通信成为可能..... 请帮帮我。
大家好、我们没有具体的示例说明您需要什么、但您可以从这些不同的资源中获取部件、使其正常工作。
除了特定器件的示例代码外、我们还提供了一些 SimpleLink Academy 资源、用于进一步说明以太网连接。 我看到我们的示例是连接到互联网而不是另一个器件、因此在连接到另一个器件时会有差异。 参考手册第15章介绍了以太网控制器、第15.3.4节介绍了 TX/RX 控制器、如果您想发送和接收数据、这可能会很有帮助。
其他可能有用的示例包括 基于以太网的 I/O 控制、 TCPEcho和 TCPEchotls
是否可以使用不同的连接类型(例如 UART)来满足您的需求、或者连接是否需要完全以太网?
此致、
Luke
Luke、
[报价 userid="452230" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1034968/msp432e401y-board-to-board-communication-via-ethernet/3827019 #3827019"]是否可以使用不同的连接类型(例如 UART)来满足您的需求或连接是否需要完全以太网?否 bro,我的 msp432e401y 只能通过 以太网接收和发送命令(如传递消息)... 如果我知道如何发送和接收消息、将会非常有帮助
感谢您的回复、
我将介绍第15章,我将向您介绍... 感谢您提供的资源。
此致、
CATA
我们的所有示例都使用以太网连接到互联网并发送消息。 我们的 IwIP 以太网代码可能很有用,可在此处 的 Ethernet.c 中找到。 此处 的 TCPEcho 示例也可以找到 TCP 回波。我们的以太网通常用于连接互联网、因此我们的示例仅限于该用例。
此致、
Luke