This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1297NCZAD:具有并行通信的控制器

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1037157/tm4c1297nczad-controller-that-has-parallel-communication

器件型号:TM4C1297NCZAD

大家好、

我可以请求您的帮助和专业知识吗? 我的客户有如下问题:

"我想使用24位并行模式驱动 LCD 显示屏。
我想知道哪款微控制器最适合此应用
是否有任何具有并行通信的控制器?"

我能够看到 TM4C1297NCZAD 并与我们的客户一起进行检查。 我们还看到了应用手册 《为 TM4C12x MCU 开发 LCD 应用》。  客户有800x480x24尺寸的 LCD 显示屏、但 我们不确定是否可以使用上述微控制器进行编程。 此外、客户表示 他需要 一个没有 BGA 引脚的微控制器。

我希望您能告诉我们、在考虑非 BGA 的情况下、最适合客户应用。 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    遗憾的是、对于 TM4C129x 系列、仅 BGA 封装提供 LCD 控制器功能。 这是因为 LCD 控制器接口需要多少个引脚。 它们并非全部在128引脚 PDT 封装中输出。

    800x480x24 LCD 可以支持、但需要外部存储器来存储像素数据。

    抱歉、如果没有 BGA、我认为我们不适合这样的 LCD 应用。

    此致、

    Ralph Jacobi