This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:引脚上的复位指示?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1036837/tm4c129encpdt-reset-indication-on-a-pin

器件型号:TM4C129ENCPDT

香榭丽舍

您能想到一种从外部观察复位成功/失败的方法吗? 例如、是否有一个引脚在成功完成复位后会切换? 我看到数据表中提到过几次“数字复位”,但它没有说明它到底是什么(看起来它会触发软件执行的开始?) 以及是否可以在外部观察到它

 

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    没有内置的引脚指示已完成复位操作、因此最佳方法是在时钟配置后立即配置 GPIO 以开启 LED。

    为此、将使用以下 API:

        //
        // Enable the GPIO port that is used for the on-board LED.
        //
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);
    
        //
        // Check if the peripheral access is enabled.
        //
        while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPION))
        {
        }
    
        //
        // Enable the GPIO pin for the LED (PN0).  Set the direction as output, and
        // enable the GPIO pin for digital function.
        //
        GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0);
    
        //
        // Turn on the LED.
        //
        GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_0);

    作为一些添加的信息、如果使用休眠模块、/HIB 引脚会指示器件是否处于休眠模式。

    此致、

    Ralph Jacobi