请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1227 我正在使用 TMS570LS1227 MCU。 我使用的是技术手册(spnu515c)第22.4.2.2节中讨论的增强型通道选择模式功能。 我正在 从程序中的一个非特权任务中配置 ADC LUT。 一旦程序尝试写入0xFF3E2080处的 ADC 查找表、程序就会跳转到数据中止异常。 我已经验证了 MPU 是否被设置为包含这个用于 R/W 操作的存储器地址。
对于其他寄存器和外设 RAM、手册通常提到器件必须处于特权模式才能进行读取或写入、但在这种情况下、我找不到任何指示器件必须处于特权模式的引用。 可以有人确认器件是否必须处于特权模式才能访问 ADC RAM。