This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:无法在软件中刻录

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1036169/tms570ls1114-could-not-burn-in-software

器件型号:TMS570LS1114

尊敬的:

如果程序在调试模式下正常烧写后无法烧写、该怎么办?  是否有闪存死锁,如果有,如何解决? 错误信息如下所示、

[错误] CortexR4:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    问题可能是由您编程的代码引起的。 闪存中的代码使 CPU 反复进入一个异常状态、并且 CPU 不能进入一个调试状态。

    请尝试以下过程以让 CPU 进入调试状态:

    1. 打开目标配置窗口、然后启动选定的配置
    2. 切换到调试窗口。
    3. 按住 RESET (nRST)按钮。
    4. 释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”。
    5. 应在几次尝试后连接电路板。