This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:读取 UID

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035822/tm4c123gh6pm-reading-uid

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我刚从 TM4C123GH6PM 开始、作为旧 MCU 的替代产品。

是否可以读取芯片的 UID (SWD、闪存命令等)

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您是否在询问 DID0和 DID1字段? 我们的想法是在生产过程中阅读具有工具链的内容吗?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的回复。

    DID0和 DID1正是我要寻找的。 您说得对、我在生产过程中需要这些工具链编号。

    那么、是否可以通过 SWD/J-Flash/J-Link 读取这些数字。 例如读取范围。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    尝试了一下评估板。 我发现我可以使用 mem cmd 读取这些值。  

    此致、并感谢您的帮助。

    Patrick