This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:CCS Resource Explorer 显示 TivaWare 的旧版本2.1.4.178

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035551/tm4c1294ncpdt-ccs-resource-explorer-shows-old-version-2-1-4-178-of-tivaware

器件型号:TM4C1294NCPDT

TivaWare  2.2.0.295于 2020年4月23日发布。

但是、如果在 CCS 10.4 Resource Explorer 中查看、则可用的最新 TivaWare 版本显示为2.1.4.178:

不确定如何更新 CCS Resource Explorer 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

     你是对的。 Resource Explorer 未针对最新的 TivaWare 版本进行更新。 我要让拉尔夫对此发表评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    这是2.2.0.295版本的已知问题。 将其添加到 TI-REX 的过程自2.1.4.178以来发生了重大变化、因此自动生成的文件不能与当前的 TI REX 配合使用。

    在某种程度上解决该问题在待办事项列表中、但问题非常小、因此目前的优先级非常低。

    此致、

    Ralph Jacobi