This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]和#39;7'或和#39;7R'TM4C123x 器件型号末尾表示什么?

Guru**** 2824215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035508/faq-what-does-the-7-or-7r-the-end-of-tm4c123x-part-numbers-signify

许多 TM4C123x 器件型号的选项在器件末尾包含"7"或"7R"。

末尾带有"7"的器件与省略了"7"的器件之间有何区别?

"R"的含义有何不同?

示例:

  • TM4C123GH6PMI7与  TM4C123GH6PMI  
  • TM4C123GH6PMI7R 与 TM4C123GH6PMIR
  • TM4C123GH6PMT7与  TM4C123GH6PMT
  • TM4C123GH6PMT7R 与 TM4C123GH6PMTR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="189615" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035508/faq-what-does-the-7-or-7r-the-end-of-tm4c123x-part-numbers-signify "]末尾带有"7"的器件与省略了"7"的器件之间有何区别?

    封装类型和温度标识符后面有‘7’的 TM4C123x 器件为修订版7器件。

    ‘排除了7’,则器件为修订版6器件。

    修订版6和修订版7之间的主要区别在于各种 EEPROM 勘误项。 如果 EEPROM 未在应用中使用、则器件在功能上是等效的。 如果使用 EEPROM、则更改器件可能需要软件更改、以考虑已解决的勘误项以及版本7中修复的新的次要项。 在这种情况下、需要详细查看 EEPROM 勘误表、以了解交换的影响。 对于某些将 EEPROM 与修订版7器件配合使用的应用、可能无法改用修订版6器件。

    以下是指向 TM4C123x 勘误表文档的链接、可查看所有详细信息: https://www.ti.com/lit/pdf/spmz849

    [引用 userid="189615" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035508/faq-what-does-the-7-or-7r-the-end-of-tm4c123x-part-numbers-signify "]"R"的含义有何不同?[/quot]

    R 只是一 个封装标识符、用于指示器件将以卷带形式发货。 省略"R"意味着器件将以托盘形式发货。

    为了便于参考、所有器件数据表中都提供了完整的器件解码器、如封装信息附录所示。