This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MIBSPI 传输组长度最大值

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035400/tms570lc4357-mibspi-transfer-group-length-max

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

是否有办法增加 SPI 总线上的传输组?这是发送的字节数?

 在"transfer group length" Halcogen 设置中可以输入的最大字节数是多少?

有一个1Gbit SPI 闪存 (S70FL01GS) 、我要将其连接到 Hercules 以存储一组数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    MibSPI1传输组支持多达256个缓冲器、其他 MibSPI 模块支持128个缓冲器。

    默认情况下、MibSPI1支持针对 TX 和 RX 的多达128个缓冲器。 为了支持256个缓冲器、扩展缓冲模式必须通过将0xA 写入 MIBSPIE 寄存器的 extended_BUF_ENA 位字段来启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一如既往的感谢!