请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我尝试通过 UART 将新的应用程序映像加载到 MSP342E401Y 开发板、但没有成功。 我将遵循本次专题讨论会 中概述的所有步骤 MSP432E4引导加载程序(TI.com)
- 我已将 Olimex BSL Rocket 器件连接到板上的 BSL 接头、并 使用零欧姆电阻桥接开发板上的两个 UART 连接器(R5和 R6)。
- 我使用的是 BSL Scripter v3.4.0.1、并查看 随附的 E4xx_UART 示例。
- 当运行示例 script_1时、在"发送自动波特同步字节!"之后出现两个错误之一 脚本执行模式 E4XX COM18 UART 115200时的消息
- [ERROR_MESSAGE]未接收到来自 BSL 的响应字节! 或(频率较低)
- [ERROR_MESSAGE] E4xx BSL 的初始化失败! 退出脚本编辑器!
我是否需要更改电路板上的任何其他跳线/连接器? 这是否应该仅适用于 ROM 引导加载程序?
我可以使用 BSL Scripter 通过以太网更新应用程序映像、但不能通过 UART 更新。
使用 UniFlash 时的行为相同:

请提供建议。
谢谢、 Steffen