This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:基于 ARM 的微控制器论坛

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033194/tms320f28027-arm-based-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好。

我对在 Uniflash 中验证闪存内容有一些疑问

我有2个 TMS320F28027微控制器、并通过 JTAG 使用 xds200刷写了相同的固件、一个微控制器的引导加载程序都是0xff、另一个微控制器的引导加载程序很好、但两者都可以在 Uniflash GUI 中成功验证、所以我想知道校验功能会检查什么

我还注意到、Uniflash GUI 具有计算校验和函数、有2个校验和、OTP 校验和和闪存校验和、单击按钮后、OTP 校验和相同、但闪存校验和不同、2个校验和检查的结果是什么以及它们之间的区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    我们要求 UniFlash 团队为此提供帮助。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="497470" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033194/tms320f28027-arm-based-microcontrollers-forum ]我有2个 TMS320F28027微控制器、并通过 JTAG 使用 xds200刷写了相同的固件、一个微控制器的引导加载程序都是0xff、另一个微控制器的引导加载程序也很好、但两者都可以在 Uniflash GUI 中验证成功、因此我想知道验证函数检查是什么[/报价]

    有关可用的验证类型、请参阅以下链接:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/936685/ccs-what-s-the-verify-process-when-download-image-with-ccs-or-uniflash/3460139#3460139

    请注意、除了 MSP430之外、所有器件上的默认验证都是"fast"。

    [引用 userid="497470" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033194/tms320f28027-arm-based-microcontrollers-forum ]我还注意到 Uniflash GUI 具有计算校验和函数、有2个校验和、OTP 校验和和以及闪存校验和、单击按钮后、OTP 校验和相同、但闪存校验和不同、2个校验和检查是什么以及它们之间的区别是什么[/引用]

    请参阅

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/613732/ccs-tms320f28034-ccs-uniflash-checksum-calculation/2260074#2260074

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki、我想知道有一种方法可以验证  TMS320F28027的整个闪存存储器是否与 Uniflash 中的固件文件匹配

    最棒的

    最小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="497470" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033194/tms320f28027-arm-based-microcontrollers-forum/3825832 #3825832"]我想知道是否有方法可以验证  TMS320F28027的整个闪存是否与 Uniflash 中的固件文件匹配

    而不是来自 GUI。 验证固定为"FAST"。

    但是、您可以 使用 UniFlash CLI 并通过以下选项指定完全验证: -s VerifyAfterProgramLoad="Full verify"

    谢谢

    Ki