This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 SDCard 的 USB 大容量存储

Guru**** 2544430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1034467/tm4c1294ncpdt-usb-mass-storage-using-sdcard

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C129X

您好!

我们正在使用 tm4c1294控制器、在这种情况下、我们使用 SD 卡作为数据日志(.csv 和.txt 文件)。

现在,我们要扩展应用程序功能,我们需要在不从 PCB 中移除 SD 卡的情况下读取这些文件。 因此、我们计划将 USB 用作海量存储设备。 我已经介绍了名为 USB_dev_msc 的示例代码。

我的要求是将 SD 卡文件传输到 USB 大容量存储驱动器,以便用户可以直接查看或复制此文件而不会删除 SD 卡。(类似的用法,如 sdcard 阅读器)。只需将 USB 线插入 PC,便可移动磁盘会弹出到 PC 中 具有所有 sdcard 文件的可移动磁盘。

因此、请指导我们如何在 USB 大容量存储设备中查看所有 SDCard 文件。

请与我们分享示例代码。

 

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

     USB_dev_msc 将是您开始构建所需应用程序的示例。 USB_DEV_msc 示例使用板载存储器(MX66L51235F 串行 SPI 闪存)作为大容量存储设备的存储介质。 我们还在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\dk-tm4c129x\sd_card 中提供了 SD 卡示例、您可以参考该示例将这两个示例合并到使用 SD 卡的 USB 海量存储中。 很抱歉、我们在 TivaWare 中没有现成可用的示例。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复,它是否适用于 TI-RTOS for Tiva?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

     下面显示了唯一一个与您所需内容接近的 TI-RTOS 示例。