This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:我应该购买哪个开发套件?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, EK-TM4C1294XL, EK-TM4C129EXL, TMDSEMU200-U, TMDSEMU560V2STM-U, TMDSEMU560V2STM-UE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1034352/tm4c129encpdt-which-development-kit-should-i-buy

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XLEK-TM4C129EXLTMDSEMU200-UTMDSEMU560V2STM-UTMDSEMU560V2STM-UEDK-TM4C129X

我想为 TM4C129ENCPDT 开发软件。
我应该购买哪款评估板?
EK-TM4C1294XL
EK-TM4C129EXL
TMDSEMU200-U
TMDSEMU560V2STM-U
TMDSEMU560V2STM-UE
DK-TM4C129X
我想知道哪种组合更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您的应用涉及高级加密标准(AES)或 DES、SHA/MD5、请使用  EK-TM4C129EXL 板。 如果您的应用不使用这些模块、则 可以 同时使用 EK-TM4C1294XL 和 EK-TM4C129EXL。 如果您想开发 LCD 应用、DK-TM4C129是一款具有板载 LCD 的更昂贵的电路板。 由于您使用的 TM4C129ENCPDT 不支持 LCD、因此您无需使用此板。  

     对于调试探针、我建议 使用 TMDSEMU200-U、这是性能和成本之间的良好平衡。