This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y-BGAEVM:关于 EVM 以太网 LED 连接

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1034341/msp432e411y-bgaevm-about-evm-ethernet-led-connection

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM

各位专家、您好!

对于 MSP432E411Y-BGAEVM、以太网 LED 分配为 GPIO PN0和 PN1。 是否可以通过此连接进行硬件控制?

查看 TRM、我认为以太网 LED 是 Pf0、PF1、Pf4或 PK4、PK5、 包装6.

EVM 是否使用软件控制 Ethenet 的 LED?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。 此 EVM 在此处连接了错误的引脚、只能由软件控制。