This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:选通信号事件锁存的 QEI 设置

Guru**** 2584515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1034331/msp432e411y-qei-setting-for-strobe-event-latch

器件型号:MSP432E411Y

各位专家、您好!

MSP432E4的 QEI 是否可以具有以下"选通事件锁存"配置?

这个"选通事件锁存" 是 C2000 eQEP 的一个函数。
我的客户希望将此功能与 MSP432E4结合使用。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    MSP432E411具有 QEI 接口、但不支持 C2000 μ。的此功能