我正在努力设置 PBIST 自检。 我目前正在尝试对所有 RAM 组运行 PBIST 内存测试、如参考手册第427页的9.6.2示例2中所述。 运行测试后、PBIST 寄存器被填充:
RAMT = 0x02011208 ->(RGS = 2,RDS = 1?)
FSFR0 = 1 (FSFR1 = 0、并且端口1的所有其他寄存器也为0)
FSRC0 = 3
FRA0 = 0
FSRDL0 = 0x0003765D
FRA0是0、我目前感到困惑、因为我假设它在发生故障时为我提供地址、而 FSRDL0是因为我不完全了解该值实际上表示什么或它意味着什么?
出于测试目的、我尝试在两块电路板上运行测试、但除了 FSRDL0寄存器之外、这两块电路板的结果完全相同。 FSRDL0实际上是由于电路板的变化而变化的、即使在同一电路板上、每次运行测试时似乎也稍有不同。
那么、我的问题是、FSRDL0 (FSRDL1)实际上告诉我什么、我是否可以假设我的配置存在一些缺陷、因为两个板指示完全相同的结果(故障数据和地址为0除外)似乎有点奇怪?