This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:备选 UCS

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT, TM4C1294NCPDT, TM4C1292NCPDT, TM4C129DNCPDT, TM4C129CNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1034309/tm4c1290ncpdt-alternate-ucs

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDTTM4C1292NCPDTTM4C129DNCPDTTM4C129CNCPDT

尊敬的 Sirs

由于 IC 短缺、我需要替代的 Tiva UC。  我已获悉 TM4C1290是 TM4C1292的首选替代器件。  此替代产品也缺货。  但是 、TM4C1294KCPDTT3有库存。   TM4C1290、 TM4C1292和 TM4C1294之间有何差异?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    具有"K"符号的 TM4C129x 器件的闪存大小为512KB。 "n"为1MB。

    TM4C1290NCPDT 没有以太网 MAC 接口。

    TM4C1294NCPDT 与 TM4C1290NCPDT/TM4C1292NCPDT 引脚对引脚不兼容、因为它包含集成以太网 PHY、在 PDT TQFP 封装中增加了额外的电源/接地引脚(这不适用于 ZAD BGA 封装)。

    TM4C129CNCPDT 和 TM4C129DNCPDT 是 TM4C1292NCPDT 的其他引脚对引脚兼容交换。 请注意 、TM4C129CNCPDT 也没有以太网 MAC 接口。

    如需了解整个系列的功能差异、请参阅我们的产品选择指南、该指南包含一个产品表、其中列出了所有功能: https://www.ti.com/lit/pdf/spmt285

    此致、

    Ralph Jacobi