This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules F021FLASHAPI:具有 L2MFC……

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033905/hercules-f021flashapi-which-has-l2mfc

器件型号:Hercules F021FLASHAPI

哪个 TMS570器件具有“L2MFC”控制器... ? 我在版本说明中看到、对于库、有些是为 F021构建 的- TMS 手动调用 FMC -而 对于 L2MFC 而言。

如何检查它只是 F021还是 L2MFC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L2FMC 用于 TMS570LC43x 和 RM57Lx 器件。

    FMC 闪存用于所有其他 TMS570LSx 和 RM4x 器件。