This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1034248/rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952
您好!
我们希望同步两个不同微控制器的 PWM 输出。
两个微控制器位于同一 PCB 上且具有规格。  
它们之间没有任何连接。
是否有人可以提供一些有关如何继续的参考或指导?
第1个控制器: RM48L952
第二控制器:STMH745XI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    STMH545x 器件是否具有 PWM 时钟同步输入?

    RM48Lx 没有专用的 PWM 模块、但是 N2HET 模块可被用来生成 PWM 信号。 N2HET 由 VCLK2驱动。 您可以在 ECLK 引脚上输出 VCLK2、并将该 VCLK 输出连接到另一个 MCU 的 syncin。