This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:CAN#39;t 调试固件/微控制器重置、使用 Code Composer Studio 上的调试器

Guru**** 2619225 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033410/tm4c1294ncpdt-can-t-debug-firmware-microcontroller-reset-using-debugger-on-code-composer-studio

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我使用 TM4C1294NCPDT 微控制器和 Code Composer Studio 进行开发。   

此外、在电路调试器中使用 Stellaris、使用 code composer studio 调试固件。

我的应用有时会在两者之间复位、我希望对其进行调试。

因此、我将连接调试器并在调试模式下运行应用程序、但无论何时   

应用程序复位时、我无法在 code composer 的调试器窗口中看到任何调用栈或中止消息

Studio。  如果我在之间添加断点、它们似乎正常工作、但一旦应用 程序复位

上述情况均未观察到。  

假设在使用调试器时以及应用 程序复位时、至少应该有一些调试信息  

已打印以了解重置的原因。

请告诉我这种行为的可能原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这取决于复位是不会显示在调用堆栈中的硬件触发器、如 BOR、看门狗还是 nRST。 因此、要查看导致复位的原因、您需要转到"Register"窗口并读取 RESC 寄存器。