This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:使用 MCU 进行原型设计

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1033079/tm4c123gh6pm-prototyping-with-mcu

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123EK-TM4C123GXL

我想尝试使用 TM4C123GH6PM MCU 制作自己的产品。 我想使用该 MCU 并在我设计的 PCB 上使用它。 如何对 MCU 进行编程? 我看到 Microchip 具有对其芯片进行编程的 PICkit 3调试器。 TI 是否有类似的器件、或者我是否必须设计 TM4C 以便直接连接到串行端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有多个调试探针可供您选择、用于调试器件。 请参阅以下适用于 TM4C123 MCU 的调试探针列表。 EK-TM4C123GXL Launchpad 评估板附带免费的板载 Stellaris 内电路调试接口(ICDI)调试探针、用于 调试和编程。

    它们的成本和性能各不相同。 有关这些调试探针的详细信息、请参阅此链接。  https://www.ti.com/design-resources/embedded-development/ccs-development-tools.html#debug。我建议将 XDS110或 XDS200作为成本和性能之间的良好折衷。  

    CCS 是可用于软件开发的 IDE。 请访问 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html

    Uniflash 是一个独立的编程工具、您可以使用它对闪存进行编程、但也可以在 CCS 内执行闪存编程。  

    LM 闪存编程器 是另一个可用于对闪存进行编程的独立工具、但唯一支持的调试探针是 ICDI。 此工具通常用于 EK-TM4C123GXL LaunchPad。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在研究 和培训 EK-TM4C123GXL、这就是 我想要学习如何开发自己的"产品"的原因。  TM4C123的用户手册中是否包含 我需要与 XDS200连接才能正确对其进行编程的引脚?  

    此外 、我使用 CCS 创建我的项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您使用  EK-TM4C123GXL 开发代码、那么从硬件角度来看、您无需做任何事情。 该板具有片上 ICDI 调试探针。 您只需将 USB 电缆连接到它和 PC。  

     如果您正在开发自己的定制板、则需要将 JTAG 接口(TCK、TMS、TDI 和 TDO)引脚引出至连接器、以便 XDS200等外部调试探针可以连接到连接器。 有关更多信息、请参阅以下应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

     您还可以参阅 EK-TM4C123GXL Launchpad 原理图、以在 JTAG 接口上进行参考。 转到文档末尾、查看 LaunchPad 原理图。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spmu296