This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:ADC 函数,采样值是多少

Guru**** 2928380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1032525/tms570ls0432-adc-function-what-is-the-sampled-value

器件型号:TMS570LS0432

你好

 团队

 我使用 TMS570、ADC 功能、如果 ADC 引脚未连接任何内容,ADC 采样值,0V?1.5V 3.3V 是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    悬空输入引脚 易受电噪声的影响、电噪声会使 I/O 在低电平和高电平之间随机波动。 这种噪声源包括热噪声和 EMI、因为浮点引脚的引线类似于微型天线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我得到的 AD 值为1.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ADC 引脚无连接,采集值为1.6。 我不知道它是否与内部 CPU 有关。