This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:正在搜索 Launch Pad wiki 文档

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L920, LAUNCHXL2-RM46

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1032511/rm44l920-searching-launch-pad-wiki-document

器件型号:RM44L920
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-RM46

你(们)好 我是来自韩国 RS Automation 的 Hoseong Yun。

最近、我们开始将 RM44L920 Hercules CPU 用于我们的安全系统。

我找到 了 Hercules TMS570LS12x/RM46 LaunchPad 用户指南文档作为参考。

在 Hercules TMS570LS12x/RM46 LaunchPad 用户指南文档中、我看到了以下句子。

- wiki 页面为 :processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2- 、适用于 LAUNCHXL2-TMS570LS012和

  适用于 LAUNCHXL2-RM46的 processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2- RM46。

但是当我输入该页面时、文档不存在。

请提供一些相关信息。

谢谢你