This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:如何处理未使用的 GPIO

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1159479/am2431-what-to-do-with-unused-gpios

器件型号:AM2431

如何处理 MCU 或主域中未使用的 GPIO (或未在引脚连接要求部分指定的引脚)? 它们是否可以保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处提供更多信息吗?

    [引用 userid="539545" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1159479/am2431-what-to-do-with-unused-gpios "]是否可以将其保持未连接状态?

    是的、它们可以保持未连接状态。

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fangjia、

    您能否澄清哪些引脚存在问题? 为了让我了解所有引脚连接要求 、请参阅表6-86。 由于多路复用、表中并未明确列出所有 GPIO、但它们确实显示在表6.1中、您可以使用表6.1第三列中的焊球名称找到每个特定引脚的连接要求。

    请告诉我这是否有帮助

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我指的是表6-1而不是表6-86中描述的引脚。 例如、采用 PRG0_PRU0_GPOx 形式的焊球。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信它们可以保持未连接状态、但请确保数据表中明确说明了这一点。 我会在收到反馈时通知您。