This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:在 UART Uniflash 工具中找不到 AM2634

Guru**** 2529920 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1159232/am2634-am2634-not-found-in-uart-uniflash-tool

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 TI 专家:

我无法使用 UART Uniflash 工具查找 am2634器件。

有人能不能让我安装一些我需要安装的东西使其可见或尚未添加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    从 MCU-PLUS-SDK-AM263X 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com 下载并安装 MCU+ SDK

    有关  如何将 UART uniflash 用于 SBL 和应用的详细信息、请参阅 AM263x MCU+ SDK:闪存 A Hello World 示例(TI.com)。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming Wei、

    我已经使用 CCS 试用了 Uart_Uniflash.py 和 JTAG_Uniflash、这是开发人员的理想选择。 我们需要一个闪存器或编程器 GUI、非开发团队可以使用该 GUI、就像工厂人员不能使用 Uart_uniflash.py 一样、因为他们不知道命令行用户界面和 CCS。  

    因此、我们需要一个像 UART UNIFLASH GUI 这样的工具、我在上面附加了该工具、该工具对非技术人员而言非常友好、简单。

    此外、我们将使用的工具应该能够闪存和调试外部闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    我已将此请求转发给 SDK 工具开发团队以获取进一步帮助。 他们很快就会回来。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    您在回复中提到的 UART UNIFLASH GUI 由集中式软件开发团队(SDTO)制作和维护。  SDTO uniflash 工具是我们在发展蓝图中正在考虑的工具、但尚未制定具体计划。

    此致、

    Ming