This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:HALCoGenTAU ldra 从不实际执行测试

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/985983/safeti-halcogen-csp-halcogentau-ldra-never-actually-executes-test

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在尝试运行 HALCoGenTAU 01.00.00。 我无法获取要执行的测试。 它一直在这里挂起。 我在一个多小时前就离开了、输出没有变化。  

下面是我找到的内容:

Tau 编译器路径必须指向 CCS 版本、该版本的编译器不是由 CGT 作为前缀。 CCS10和 CCS8未完成编译。 CCS6编译。  

2.我不确定是因为 XDS 编程器运行缓慢而挂起。 我有一个 JLINK 编程器、但 CCS6不支持该编程器。 我无法获得 TAU/LDRA 以成功 使用 JLINK 编程器。 我已经尝试使用 TMS570MCU 开发套件上的 XDS200和 XDS100V2、两者都挂起。  

3. LDRA 中有一个用于编译器路径的设置,我已针对不同的 CCS 版本对其进行了修改。 我希望我可以使用编译器形式 CCS6并告诉 LDRA 使用 CCS8的路径、以便我可以让 LDRA 加入 JLINK 编程器、但这不起作用。 在 LDRA 执行期间产生的错误似乎指向 main.js 的问题。

4.我尝试修改 TAU 文件夹中的脚本以获得一些附加的调试信息,但是这些更改似乎没有任何作用。 它似乎在其他地方使用脚本或硬编码?

5、CCS1011似乎不适合任何用途。 LDRA 不会将该目录识别为有效的 CCS 目录、而生成 makefile 的 τ 脚本使用错误的编译器名称。

是否有任何关于如何使其正常工作的建议? 为什么要悬挂? CSP 表示可能存在配置问题。 我已经尝试了我可以想到的所有配置。 是否有方法可以创建更详细的日志? 是否有某种组合使 JLINK 正常工作?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否使用 LDRA 9.4.3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

    LDRAUNT-TI-QUAL -版本9.4.3

    Windows 10

    HALCoGen 04.07.01

    HALCoGenTAU 01.00.00

    ActivePerl 5.28.1

    Microsoft Office 2019

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ms120、

    抱歉我迟到了回复。 您是否使 HalCoGen Tau 与 LDRA 9.4.3一同工作?