This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:质量或可追溯性报告的再生以及测试用例详细信息

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/988554/safeti-halcogen-csp-regeneration-of-quality-or-traceability-reports-and-test-cases-details

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:TMDS570LS31HDKHALCOGEN

您好!

我正在评估使用 HALCoGen-CSP for TMS570LS31x21x 版本04.07.01的选项。 我使用的是 TMDS570LS31HDK、我想问以下问题:

我能够使用 HALCoGen Tau 工具执行测试用例、并获得回归和动态覆盖分析报告。 但是、我没有从静态分析、代码审阅和质量报告以及可追溯性矩阵中获得输出。 我假设需要执行一些额外的步骤来获得这些输出。 这些步骤是否有任何说明或指导?

2.我成功执行了单元测试,但功能测试没有按预期执行。 例如、ADC1_FT 的执行在开始时卡住、我必须终止该过程。 《用户指南》SPNU633第12.9节介绍了文档中特定配置的不适用测试用例的定义。 我知道无法对未在 HALCoGen 项目中启用的模块运行功能测试、但是否存在导致此问题的任何其他限制?

3.当我查看测试用例 Excel 文件时,我发现了一些不一致之处,例如没有为 ADC1_UT 定义 DF_TYPE 属性,测试用例 ADC1_UT_03:1 - ADC1_UT_04:3。 这是意图还是缺陷? 我希望此属性对于 LDRAunit 是必需的。

感谢您的回答、
Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将请我们的 LDRA 专家查看您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请查找您的问题的答案

    1) 1) HalCoGen Tau 仅生成动态覆盖分析报告和回归报告。 静态分析、可追溯性矩阵等其他报告是静态报告、包含在 CSP 封装中。 无法使用 LDRA 单元重新生成这些报告。

    2) 2)您能否共享执行停顿的快照? 您是否在电路板上电复位后尝试运行功能测试。

    3) 3)所有测试都需要 DF_TYPE 属性。 这些是 LDRAUnit 内部的、因此在某些测试中可能会隐藏这些行。 请检查这些行是否隐藏在 Excel 工作表中。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth

    谢谢! 我对答复迟交表示歉意。

    1) 1)我假设使用了另一个用于静态分析的工具、可能来自 LDRA。  是否有任何描述此过程的信息? 如果可能的话,我想 尽量争取取得尽可能多的结果,以便进行内部审查。  

    2) 2)不幸的是、我无法共享快照、因为我的 LDRA 评估许可证已过期。 购买完整许可证需要一些时间。 但是、我确信 此处的案例#985983中的快照 显示了我在执行功能测试时经历的相同行为。 如我所示、成功执行了单元测试。  上电复位后、我没有尝试运行功能测试、我希望 JTAG 会自动执行此操作。 我将在获得许可证后立即尝试执行此操作。

    3) 3)是的、这是我之前没有注意到的事情。 如前所述、DF_TYPE 属性是为 ADC1_UT_03:1 - ADC1_UT_04:3定义的、但它们在电子表格中隐藏。

    感谢您的回答。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    1。 对于静态分析、LDRA 有一个称为测试台的工具。  您必须联系 LDRA 支持以获取此工具。  

    LDRAunit 只能 进行动态分析。

    2. 对于功能测试, 控制台许多不会打印设备测试的所有详细信息。 这是因为用于单元测试的检测代码添加了 print 语句。 如果未完成,则代码可能已卡在无限循环中。  在这种情况下、您可以尝试使用 CCS 进行调试并加载二进制文件。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    感谢您对我的问题的支持和回答、我对此表示感谢。

    此致、

    Peter