This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:summary.csv 中未反映的 TM4C 自定义引脚名称

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TM4C1290NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/989403/sysconfig-tm4c-custom-pin-names-not-reflected-in-summary-csv

器件型号:SysConfig
主题中讨论的其他器件: TM4C1290NCZAD

您好!

我有一位客户尝试使用更新的 SysConfig 工具生成 Pinmux 文件、并使用 summary.csv 获取原理图捕获。 在 summary.csv 的函数字段中、函数字段仅反映特定外设实例化的默认命名。 例如、名为 Power_I2C0的 I2C0实例化如下所示:

A17、PB2、I2C0SCL、、、、
B17、PB3、I2C0SDA、、、

其中、函数字段以前也会反映 I2C 实例的名称。 是否可以更改函数字段的名称以反映客户为每个外设实例分配的名称? 这将节省大量工作、在 summary.csv 中手动重命名每行。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!  

    请给我们一些时间来回顾您的疑虑。

    我们将在本周再次与您进行讨论。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    您能否告诉我们您要针对哪个器件生成 pinmux 配置?

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    有问题的器件是 TM4C1290NCZAD。

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、

    您说过、在 PinMux 中、您曾看到"名称"、但在 SysConfig 中、您没有看到?

    当我运行 PinMux 时、我在生成的.csv 中看不到名称:

    我为他们命名了 testName 和 MyI2C2、但.csv 显示:

    引脚#、端口 IO、功能、方向
    N15、PG0、I2C1SCL、、、、
    T14、PG1、I2C1SDA、、、
    A17、PB2、I2C0SCL、、、、
    B17、PB3、I2C0SDA、、、

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求 Munan 帮助我将此问题提请 TI 员工注意、他们可能会使该工具更有用。  我使用了 PINMUX 工具和现在的 SysConfig 工具来映射我的微控制器设计中的功能和 IO。  对我来说、任何输出文件中都缺少且始终缺少用户定义的名称。  这似乎是 summary.csv 文件中包含的一个明显字段。  当我进行原理图捕获时、我想查看引脚/功能/名称分配表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、

    在最初的帖子中、Munan 特别提到 csv 文件最初包含了名称、但不再包含。  是这样吗?  我试图确定这是否是行为的变化。  在中、我自己尝试了 PinMux 和 SysConfig、但在我尝试的版本中也没有名称。

    如果这是一个变化、 那么我们需要在取消变化之前跟踪我们变化的原因、并可能产生其他影响。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许这是一种误解。  关于此特定问题、SysConfig 工具与 PINMUX 工具一样工作;用户分配的名称不会反映在任何输出文件中。  从我的角度来看、这将是一个有用的功能、并使该工具更有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joey。  我已提交请求、将用户定义的名称添加到生成的.csv 文件中。   https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10329

    我不确定只是将其添加到文件中是否存在问题(即、如果用户希望以特定方式解析文件)。  无论如何、团队将在审核请求时查看该信息。

    此致、

    John