主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 DK-TM4C129X、 EK-TM4C1294XL
尊敬的先生:
我已编译代码 boot_serial @0x0000并 通过在配置中选择 TM4C129X 开发板+JTAG、通过 LM 闪存加载程序转储.bin 文件
已阅读、bl_config.h 中设置了通过 UART 使能更新的固件
之后、我具有 bulid simpll blink 代码@0x4000位置、并 通过在配置@程序偏移量0x4000中选择 TM4C129X 开发板+JTAG 来通过 LM 闪存加载程序转储相同的代码
现在、我构建代码 @0x4000位置并通过 LM 闪存加载程序转储相同的位置 、方法是选择手动配置+接口串行 UART+Baud Rate 115200、但我得到了错误。
什么是问题?
因为我在以正确的方式行事、或者有些事情出错。