This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:GPIO 输出缓冲器驱动强度

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/989659/rm46l852-gpio-output-buffer-drive-strength

器件型号:RM46L852

大家好、

我们是否可以要求对 RM46L852上 GPIO 高电平状态的输出缓冲器驱动强度进行一些说明? 规格中显示为2mA、但我们不确定是否正确理解数据表表表表5-4中给出的说明。 询问这一点、因为对于 GPIO 驱动能力而言、2mA 驱动强度似乎非常低。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出引脚通常不会驱动直流负载。 指定输出缓冲器驱动强度时会考虑开关负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    非常感谢您的回答。 我们的客户打算将其用于通过 NPN 晶体管驱动 LED。 因此、他们希望知道实际的电流驱动(或是否合适)、因为必须有最大推荐的驱动电流能力或"不超过"规格、这是常见 MCU GPIO/LED 实现用例的情况。 你能提出建议吗?

    再次感谢您的支持。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我们是否可以要求采取温和的后续行动? 谢谢!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    这是数据表中指定的输出缓冲器驱动强度。 例如、如果 GIOx 信号上的输出缓冲器驱动强度为2mA、则不得超过该限值。