This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:休眠模式下的高电流消耗

Guru**** 2549850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/989774/msp432e401y-high-current-consumption-in-hibernate-mode

器件型号:MSP432E401Y

您好!
我在 MSP432E410Y 休眠模式下遇到问题:
如果移除 VDD 电源、微控制器应以电流进入休眠模式
数据表中所述、VBAT 的功耗约为1.6uA。
我遵循了参考手册第6.3.12章中列出的说明:
CLK32EN 和 RTCEN 设为1、因此我希望微控制器在 VDD 时进入休眠模式
电源被移除、并在再次施加电源时保留。 但是、我看到的是、如果我移除 VDD
微控制器显示 VBAT 的电流消耗约为100uA、而不是1.6。 从这里、我假设该器件不处于休眠状态、是吗?
另一个奇怪的事实是、在这种情况下、在 HIB 引脚上测量的电压为1V、而不是 VBAT 或0。
如果我使用 HIBCTL 寄存器中的 HIBREQ 位对休眠进行三次采样、就不会发生这种情况。
我出了什么问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    首先、是否确定要设置以下位:

    在用户指南中、它显示了多种不同的电路拓扑。  您的配置如何?  您是否有可共享的原理图或图?

    您还能共享您的代码来配置休眠模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我尝试了这些位的每个组合、结果相同。

    下面是我实际使用的代码和我的配置草案。

                    //Enable rtc peripheral
                    HWREG(HIB_CTL) |= HIB_CTL_CLK32EN;
    
                    while((HWREG(HIB_CTL)&0x80000000) == 0);
    
                    /* Enable the RTC. */
                    HWREG(HIB_CTL) |= HIB_CTL_RTCEN;
    
                    while((HWREG(HIB_CTL)&0x80000000) == 0);
    
    
                    //write seconds to rtc peripheral
                    HWREG(HIB_LOCK) = HIB_UNLOCK_CODE;
    
                    while((HWREG(HIB_CTL)&0x80000000) == 0);
                    
                    HWREG(HIB_RTCLD) = Var_CurrTime;
    
                    while((HWREG(HIB_CTL)&0x80000000) == 0);
                    
                    HWREG(HIB_LOCK) = HIB_LOCK_CODE;
    
                    while((HWREG(HIB_CTL)&0x80000000) == 0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    我确实发现此 帖子 可能有助于我们确定您的问题。  我正在深入研究它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    不幸的是,我已经为你提出了一个空手的解决办法。