This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:基于 trame RS485中断端的 TI RTOS UART

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/989174/tm4c1294ncpdt-ti-rtos-uart-on-rs485-interrupt-end-of-trame

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

我将 UART 用于 RS485串行、在该串行中驱动输出信号以在网络上进行读写。 发送 TX 时、我希望帧结束时发生中断。
如果没有使用 EOT 位的 TI RTOS、它可以正常工作、但我想对 TI RTOS 执行同样的操作。 
有几篇关于这一问题的文章,但我没有找到一篇能让我找到解决办法的明确文章。

提前感谢

Christophe G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    很抱歉、对于此问题、我们的结尾处的随机播放中没有响应

    您是否仍需要有关此方面的指导、如果需要、您是否已采取进一步措施尝试实施此操作?

    您从什么 TI-RTOS 示例开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    很多关于此主题的帖子、但没有真正的答案。

    开始时、我修改了互斥量示例。

     *  ======== mutex.c ========
     */
    
    #include <stdbool.h>
    
    /* XDC module Headers */
    #include <xdc/std.h>
    #include <xdc/runtime/System.h>
    
    /* BIOS module Headers */
    #include <ti/sysbios/BIOS.h>
    #include <ti/sysbios/knl/Clock.h>
    #include <ti/sysbios/knl/Task.h>
    #include <ti/sysbios/knl/Semaphore.h>
    
    /* TI-RTOS Header files */
    #include <ti/drivers/GPIO.h>
    #include <ti/drivers/UART.h>
    #include <ti/drivers/uart/UARTtiva.c>
    
    #include "inc/hw_uart.h"
    #include "driverlib/uart.h"
    #include "utils/ringbuf.h"
    #include "utils/uartstdio.h"
    
    #include "inc/hw_uart.h"
    #include "inc/hw_types.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    #include "driverlib/interrupt.h"
    
    /* Example/Board Header files */
    #include "Board.h"
    
    #define TASKSTACKSIZE   512
    
    Void task1Fxn(UArg arg0, UArg arg1);
    Void task2Fxn(UArg arg0, UArg arg1);
    
    Int resource = 0;
    Int finishCount = 0;
    UInt32 sleepTickCount;
    
    Task_Struct task1Struct, task2Struct;
    Char task1Stack[TASKSTACKSIZE], task2Stack[TASKSTACKSIZE];
    Semaphore_Struct semStruct;
    Semaphore_Handle semHandle;
    
    char input = 0x9;
    UART_Handle uart;
    
    void UART00_IRQHandlerWrite(UART_Handle handle, void *buffer, size_t num);
    /*
     *  ======== main ========
     */
    Int main()
    {
        /* Construct BIOS objects */
        Task_Params taskParams;
        Semaphore_Params semParams;
    
    
        UART_Params uartParams;
     //   const char echoPrompt[] = "\fEchoing characters:\r\n";
    
        /* Call board init functions */
        Board_initGeneral();
        Board_initGPIO();
        Board_initUART();
    
    
    
        /* Construct writer/reader Task threads */
        Task_Params_init(&taskParams);
        taskParams.stackSize = TASKSTACKSIZE;
        taskParams.stack = &task1Stack;
        taskParams.priority = 1;
        Task_construct(&task1Struct, (Task_FuncPtr)task1Fxn, &taskParams, NULL);
    
        taskParams.stack = &task2Stack;
        taskParams.priority = 2;
        Task_construct(&task2Struct, (Task_FuncPtr)task2Fxn, &taskParams, NULL);
    
        /* Construct a Semaphore object to be use as a resource lock, inital count 1 */
        Semaphore_Params_init(&semParams);
        Semaphore_construct(&semStruct, 1, &semParams);
    
        /* Obtain instance handle */
        semHandle = Semaphore_handle(&semStruct);
    
        /* Create a UART with data processing off. */
        UART_Params_init(&uartParams);
        uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
        uartParams.baudRate = 115200;
        uartParams.dataLength = UART_LEN_8;
        uartParams.stopBits = UART_STOP_ONE;
        uartParams.parityType = UART_PAR_NONE;
    //    uartParams.writeTimeout = UART_WAIT_FOREVER;
        uartParams.writeMode = UART_MODE_CALLBACK;//UART_MODE_BLOCKING;//UART_MODE_CALLBACK; // the uart uses a read interrupt
        uartParams.writeCallback = &UART00_IRQHandlerWrite; // function called when the uart interrupt fires
        HWREG(UART0_BASE + UART_O_CTL) |= UART_TXINT_MODE_EOT;
    
        //uart = UART_open(Board_UART0, &uartParams);
    
         UARTTiva_open(uart, &uartParams);
    
    
        if (uart == NULL) {
            System_abort("Error opening the UART");
        }
    
       // UART_write(uart, echoPrompt, sizeof(echoPrompt));
    
        /* We want to sleep for 10000 microseconds */
        sleepTickCount = 10000 / Clock_tickPeriod;
    
        BIOS_start();    /* Does not return */
        return(0);
    }
    
    /*
     *  ======== task1Fxn ========
     */
    Void task1Fxn(UArg arg0, UArg arg1)
    {
        UInt32 time;
    
       while(1) {
            System_printf("Running task1 function\n");
    
            if (Semaphore_getCount(semHandle) == 0) {
                System_printf("Sem blocked in task1\n");
            }
    
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0, 1);
            UART_write(uart, &input, 1);
    
    
            /* Get access to resource */
            Semaphore_pend(semHandle, BIOS_WAIT_FOREVER);
            //while((UARTBusy(Board_UART0)));
            //GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_0,0);
    
    
            /* Do work by waiting for 2 system ticks to pass */
            time = Clock_getTicks();
            while (Clock_getTicks() <= (time + 1)) {
                ;
            }
    
            /* Do work on locked resource */
            resource += 1;
            /* Unlock resource */
    
            Semaphore_post(semHandle);
    
            Task_sleep(sleepTickCount);
        }
    }
    
    /*
     *  ======== task2Fxn ========
     */
    Void task2Fxn(UArg arg0, UArg arg1)
    {
        while(1) {
            System_printf("Running task2 function\n");
    
            if (Semaphore_getCount(semHandle) == 0) {
                System_printf("Sem blocked in task2\n");
            }
    
    //        GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
    
            /* Get access to resource */
            Semaphore_pend(semHandle, BIOS_WAIT_FOREVER);
    
            /* Do work on locked resource */
            resource += 1;
            /* Unlock resource */
    
            Semaphore_post(semHandle);
    
            Task_sleep(sleepTickCount);
    
            finishCount++;
            if (finishCount == 5) {
                System_printf("Calling BIOS_exit from task2\n");
                BIOS_exit(0);
            }
        }
    }
    
    void UART00_IRQHandlerWrite(UART_Handle handle, void *buffer, size_t num)
    {
    
       // GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
    
    
    
        {
         //  ++ucEndOfFrame;
         //
         //  Write the next character into the transmit FIFO.
         //
         //  UART_write(uart, &input, 1);
         //  UARTCharPut(MODBUS_UART_BASE, RingBufReadOne(&g_sTxBuf));
    
        }
    
       //while(UARTBusy(Board_UART0))
    
    
        //while(  (UARTIntStatus(UART0_BASE,UART_RIS_TXRIS)) == 1)
        {
           //      GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_0,0);
            //while((UARTBusy(Board_UART0)));
            //GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_0,0);
    
            Semaphore_post(semHandle);
        }
    }
    

    我使用了 EOT 位、但没有成功

    我可以使用 HWI 或 UART_open()吗?

    提前感谢

    Christophe G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    TI-RTOS 的 UART 驱动程序完全不支持 UART_TXINT_MODE_EOT。 因此、您需要定义自己的 HWI 来处理这种情况、因为当您尝试按您所述进行操作时、TI-RTOS 驱动程序可能会覆盖它。 另一种选择是使用 HWI 来捕获 RTOS 上下文中的中断、但 随后 使用与 RTOS 并行的更传统的技术-因此您不会使用 TI-RTOS UART 驱动程序、而是使用 TivaWare。 然而、使该方法发挥作用的关键是 HWI 需要通过 SYSBIOS 注册、否则它将无法工作。