This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ADC 结果

Guru**** 2469470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/989695/tms570lc4357-adc-result

器件型号:TMS570LC4357

你(们)好

我们使用 ADC1[9]和 ADC1[31]。

如果只有 ADC1[31]被转换、转换结果将大约为50。 如果您仅转换 ADC1[9]、则转换结果将为4095。

但是、如果您同时转换两个(ADC1[9]和 ADC1[31])、则这两个转换结果将为4095。

我希望这两个转换都是4095、但事实并非如此。 为什么仅转换 ADC1[31]时转换结果不同?

此致。

e2e.ti.com/.../t2.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AD1IN[31]配置的采样时间是多少? 您能否增加采样时间来查看这是否会影响转换的精度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉。 我发送相同的问题。