This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ADC1[31]结果

Guru**** 2469470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/989702/tms570lc4357-adc1-31-result

器件型号:TMS570LC4357

你(们)好

我们使用 ADC1[31]、但转换结果很奇怪。

其连接方式如下。 如果只有 ADC1[31]被转换、转换结果将大约为50。

但是 、如果只有 ADC1[9]被转换、转换结果将为4095。

是否有任何使用 ADC1[31]的设置?

此致。

e2e.ti.com/.../4456.t2.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AD1IN[31]配置的采样时间是多少? 您能否增加采样时间来查看这是否会影响转换的精度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    注意:要使用 AD1IN[31]、PINMMR174[24]必须清零。  (TRM 6.5.13)

     您的代码中是否清除了 PINMMR174[24]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢 QJ。