This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:IAR 至 CCS

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/989172/rm48l952-iar-to-ccs

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你(们)好

 我需要将 IAR 转换为 CCS 是否有任何步骤、请建议它能为 我提供更多帮助。

 

谢谢、

令人惊喜的地方  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suguesh 您好、

    我们没有任何将 IAR 项目转换为 CCS 的文档和工具。

    TI HALCoGen 工具可以为 IAR IDE 和 CCS 生成驱动程序和启动代码。 将 IAR 项目转换为 CCS 项目时、可以将这两个项目用作参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wang 给了许多错误 ,给了 gmake 文件错误。

    这没有解决方案?

    谢谢、

    令人惊喜的地方  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suguesh 您好、

    您是不是说 HALCoGen 生成的文件在使用 IAR 编译器进行编译时会引发错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,IAR 给出的步骤我按照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有要测试的 IAR IDE。 您是否在 HALCoGen 新建项目 GUI 中选择了 IAR 工具? HALCoGen 为 IAR 生成的文件之前在 IAR (旧版本)上进行了测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我跟着这个 pdf。

    http://files.iar.com/docs/IAR_HALCoGen_Integration.pdf

    谢谢、

    令人惊喜的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试在旧版本的 IAR 工作平台上编译项目? 请查看 IAR IDE 用户指南以配置工程属性。