This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS110调试器问题

Guru**** 2931030 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/989776/tmdsemu110-u-xds110-debugger-problem

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHRM46L852

您好!

我们使用 Code Composer Studio v9.1.0、XDS110调试器和 UniFlash v5.3.1来开发、调试和刷写使用 RM46L852 MCU 运行的电路板。 我们的开发环境是 Linux Ubuntu 18.04.3 LTS。

安装在 XDS110调试器上的仿真软件包为8.2.0.00004。 但一些调试器无法使用 UniFlash 对我们的板进行编程、它们需要将仿真包更新为8.4.0.00006、而我们的一些调试器不会出现此问题。 我们使用标准步骤对调试器进行编程:

1./xdsdfu -e
2./xdsdfu -m
3.连接至 Luminary Micro Device 固件
4..xdsdfu -f firmware.bin -r
5.更新始终成功。

我们如何解决此问题?


谢谢、
Peman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peman:

    [引用 userid="218324" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/989776/tmdsemu110-u-xds110-debugger-problem "]安装在 XDS110调试器上的仿真软件包为8.2.0.00004[/quot]

    它将位于在调试探针上刷写的 XDS110固件中。 版本的格式为 x.x.x.x 最好了解 UniFlash 遇到问题的 XDS110上的固件版本。 您可以使用以下命令获取固件版本:xdsdfu -e

    此外、请注意、使用的是旧版本的工具(CCS 和 UniFlash)。 我们在较新版本中改进了不同工具之间的固件兼容性。 使用旧版本工具的原因是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、ki:

    感谢您发送电子邮件。 以下是 xdsdfu -e 命令的结果:



    固件版本为3.0.0.2。


    此致、

    Peman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在 UniFlash 和 CCS 之间切换时、探针上的固件是否需要持续刷写? 如果是、这是工具旧版本的已知限制。 我建议将 CCS 和 UniFlash 版本更新为最新版本、以避免出现这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    当它连接到 UniFlash 时、它会不断要求更新、但 CCS 正常。 如果我们更新 CCS、这意味着我们可能会获得不同版本的编译器。 我们是否要在开发的这一时刻做到这一点?

    他们的手册中还有另一种方法是使用调试器上的 JTAG 对其进行编程、您能问他们它是否可以正常工作吗?


    最棒的
    Peman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="218324" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/989776/tmdsemu110-u-xds110-debugger-problem/3657556 #3657556">如果我们更新 CCS、这意味着我们可能会获得不同版本的编译器。 我们是否要在开发的这段时间内做到这一点?[/引述]

    新的 CCS 可能附带新版本的编译器。 但是、您仍然可以安装编译器的其他版本(包括当前使用的版本)并将其与新的 CCS 配合使用:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJRfIGmBSkp9naUDysxAFg__FUz-xrs__LATEST

    [引用 userid="218324" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/989776/tmdsemu110-u-xds110-debugger-problem/3657556 #3657556"]他们的手册中还有另一种方法是使用调试器上的 JTAG 对其进行编程、您能问他们它是否起作用吗?

    如果您是指对 XDS110固件进行编程、我不建议使用此路径。