This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:UART 上的 RX/TX 交换

Guru**** 2525970 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/989969/msp432e401y-rx-tx-swap-on-uarts

器件型号:MSP432E401Y

您好!

是否有办法交换 UART 上的 RX 和 TX 信号?

谢谢、祝你度过美好的一天!

Victor Tolosana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     MSP432E401Y 具有引脚多路复用器、可用于更改用于某些外设的引脚。

    不过、请查看 表4-2中的 UART。 数据表的引脚属性我看不到任何允许引脚多路复用器交换 RX 和 TX 信号的 UART:

    我假设您提出的问题是、布局问题交换了 PCB 上的 RX 和 TX 信号、并希望在软件中纠正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    确实、这是一个布局问题、我希望避免切割线迹和焊接线来解决该问题。