This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137内部自检如何执行安全认证、需要什么信息?

Guru**** 2569045 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/989598/tms570ls3137-tms570ls3137-internal-self-inspection-how-to-carry-out-safety-certification-what-information-is-needed

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我们正在使用 TMS570LS3137开发安全产品。 基本代码是使用 Halcogen 生成的、Halcogen 被启用并使用诸如 sys_startup.c.c 中的 PBIST\STC\ECC 等函数、然后在驱动程序开发的代码中、应用程序。

当我们执行安全认证(SIL3)时、认证者需要以下分析说明:

1.为了满足 SIL3的要求,需要调用哪些自检?

2.对使用上述必需的自检项目有何限制?(以证明我的现有代码调用是合格的)

贵公司是否有描述上述内容的文档?如果是、您能否提供?