This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:为主机模式16配置引脚。

Guru**** 2931090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/989432/tm4c1294ncpdt-configuring-pins-for-host-mode-16

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的先生:

在 PCB 卡中、我们使用 Tiva 控制器"TM4C1294NCPDTI3"。 我想将此控制器用作主机模式16。 我被卡住了、无法继续前进。    请尽快发送一组代码以在此模式下工作。 等待您的宝贵答复。

此致、

美丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否详细说明一下什么是主机模式"16"以及您所指的是哪个模块功能?